This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25740B:NRND 的原因

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25740, TPS25741A, TPS25740B, TPS25740A, TPS25741
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757784/tps25740b-reason-for-nrnd

器件型号:TPS25740B
主题中讨论的其他器件:TPS25740TPS25741ATPS25740ATPS25741

大家好、

我知道 USB PD 源控制器都是 NRND。

(TPS25740、TPS25740A、TPS25741、TPS25741A、TPS25740B)

我认为这些产品不是很旧。 为什么它成为 NRND?

我想知道原因。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    猜测这是由于 NRND 器件缺乏 PD 3.0合规性。 电流规格为 PD 3.0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kumar 的回答!

    您好 Kenji、

    Kumar 是正确的、如果您的应用需要 PD 2.0、那么您可以使用 TPS25740B;但是、此 IC 可能无法通过最新的 PD3.0 (因为该标准在不断发展)。