This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD122:备选器件问题

Guru**** 2930950 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD122, TPD1E01B04, TPD1E1B04, TPD1E04U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757740/esd122-alternative-part-question

器件型号:ESD122
主题中讨论的其他器件: TPD2E2U06TPD1E01B04TPD1E1B04TPD1E04U04

您好、先生、

此表显示了客户用于 USB2.0的 ESD122和 RClamp3391ZC 的比较。

您认为 ESD122是替代 RClamp3391ZC 的合适替代器件吗? 或者、您能否推荐任何其他 ESD 部件来替代 RClamp3391ZC?

感谢你的善意帮助

此致、

Candcie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    坎迪西-

    我似乎找不到 RClamp3391的任何在线链接、您能否仔细检查器件型号或共享数据表。 在第一轮测试中、虽然 ESD122是一款双通道器件、但它看起来是一个很好的比较、因为它看起来 RClamp3391非常小、并且可能是一个单通道器件。  

    对于 USB2.0、ESD122是一个很好的器件、或类似于我们 的 ESD 选择指南中所述的 TPD2E2U06。

    谢谢、

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alec

    感谢你的答复。

    RClamp3391ZC 是 单通道器件。 我尝试将其与 TPD1E1B04或 TPD1E01B04进行比较、TPD1E01B04也是单通道器 件、但 RClamp3391ZC 似乎比它们具有更好的规格。

    随附的文件是 RClamp3391ZC 的数据表。 请帮我找到合适的替代器件吗? 或者您认为 ESD122可以吗?

    感谢您的善意帮助!

    此致、

    Candice

    e2e.ti.com/.../RClamp3391ZC.PDF 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alec、

     TPD1E04U04如何?

    您认为它更合适吗?

    非常感谢您的善意帮助。

    Candice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Candice-

    对于 USB 2.0、由于速度小于1Gpbs、所以要求相对简单。 对于这一点、TPD1E04U04也是一个不错的选择、但我认为 ESD122会更好、因为双通道配置可通过单芯片保护 D+和 D-线路。

    谢谢
    阿尔茨