This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD 保护

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/758521/esd-protection

主题中讨论的其他器件:TPD4E1U06

为具有4个不同信号的连接器寻找分立式 TVS ESD 二极管保护:

1)为12V 供电

2)电源接地

3) TTL 5V

4) RS-232C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    埃利-

    遗憾的是、TI 没有高压 ESD 二极管、因此我们无法为信号#1和#4提供建议。 对于#2和#3、您可以查看 TPD4E1U06等类似的器件、该器件应适用于5V 低速信号。

    谢谢、
    阿尔茨