This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9544A:四个主器件可切换一个器件

Guru**** 2748485 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9544A, TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757346/tca9544a-four-master-to-switch-one-device

器件型号:TCA9544A
主题中讨论的其他器件: TCA9546A

您好、Sirs、

作为标题、

我们知道 TCA9544A 可以使用一个主器件来切换四个器件。

那么、如何在四个主器件上切换一个器件呢?  

有任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、

    请按照 此主题获取答案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    我们的应用如下所示

    对于使用 4:1多路复用器、我们仍然有一些问题

    1.我是否可以知道多路复用器/开关之间有何不同? 因为我们看到 TCA9544A 是开关的、但 TCA9546A 是多路复用器。

    实际上、我们看到 NXP 具有2:1 MUX (PCA9541APW)、但如果我们使用 PCA9541、则电路板上需要3个 MUX。

    2.我们不清楚您的解释。  如果我们使用主4:1器件、则主器件侧没有 INT 引脚。 那么、我们如何控制呢?

    3.通道看起来由主端控制?? 还是设备侧可以控制这两种情况?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、
    很抱歉、推送了我的更新、是否有任何反馈?
    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Shu、

    我相信 Eric 正是因为美国的假期而休假。

    当 Eric 离开时、我将接管此主题并帮助您。 (很抱歉、由于我一直到今天都不工作、所以我一直等到现在才休息。)

    "一. 我是否可以知道多路复用器/开关之间有何不同? 因为我们看到 TCA9544A 是开关的、但 TCA9546A 是多路复用器。"
    这实际上是一个非常重要的区别、我很高兴您提出/注意到了。 多路复用器一次只能打开一个通道。 而开关可以同时启用多个通道。 因此、开关可以是多路复用器、但多路复用器不能是开关。

    这有道理吗?

    "二. 如果我们使用主4:1器件、则主器件侧没有 INT 引脚。 那么、我们如何控制呢?"
    我不确定我是否跟随。 您是否说主器件没有 GPI 来查看 INT?

    " 3. 通道看起来由主端控制?? 或者设备端可以控制这两种情况吗?"
    在您的图片中、服务器端的 I2C 主设备始终可以控制总线、因为他位于主 SDA/SCL 通道上。 我看到的另外两个主器件似乎位于开关/多路复用器的其他通道上。 这意味着额外通道上的主器件只能在通道被启用时控制总线。

    如果这仍然不清楚,请告诉我。

    谢谢、
    -Bobby