This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:10BASE-Te 标准测试脚本

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754141/dp83822i-10base-te-standard-test-script

器件型号:DP83822I

您好!

我的客户对 DP83822I 有疑问。

[背景]

他们正在使用 Tektronix 示波器和 TDSET3 S/W 及其电路板测试10BASE-Te 合规性测试。

他们使用 SNLA266中的 A.3 10BASE-Te 标准测试脚本(DP83822 IEEE 802.3u 合规性和调试)测试测试测试。

该脚本似乎每隔0.4ms 创建一次数据包、如下所示。

[问题]

由于传输间隔很长、示波器触发信号未触发。

[问题]

是否有办法在16us 内发送?

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi 您好、

    客户是否已将此应用手册用于参考:www.ti.com/.../snla266.pdf

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aniruddha、

    是的、他们拥有它。
    他们从 MCU 发送脚本。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aniruddha、

    您是否有任何更新?

    此致、
    Hiroshi Katsunaga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katsunaga-san、您好!

    您能否与客户核实是否存在设置问题? 第三方实验室(UNH)中使用了相同的脚本、DP83822可以通过测试。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aniruddha、

    感谢您的评论。
    好的、他们检查他们的设置。

    我将关闭此帖子。

    感谢您的合作。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga