Other Parts Discussed in Thread: P82B96
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:P82B96 大家好、
我的一位客户正在考虑将 P82B96用于他们的新产品。 但它们有以下问题。 请给我任何评论吗?
问题:根据 I2C 规范第47页的" SDA 和 SCL I/O 级的特性"、如以下 URL 所示、VOL1 (VDD>2V 时 SX/Sy 的低电平输出电压1) IOL=3mA 时、最大电压必须小于0.4V。
I2C 总线规范和用户手册
https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf
但在 IOL=3mA 时、P82B96 SX/Sy VOL 的最大电压为1V。 即使 IOL=0.2mA 时的最大 VOL 也是0.79V。
客户认为 SX/Sy 的 P82B96 VOL 为何比 I2C 规范高0.4V? 运行时没有问题吗?
非常感谢您的评论。
此致、
Kazuya Nakai。