This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] sn75dp139

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755448/sn75dp139

主题中讨论的其他器件:SN75DP139

我使用的是 TI  SN75DP139RGZ  DisplayPort 转 TMDS 电平转换、连接 DVI 显示屏(标准 LCD 显示屏)、它工作正常(我可以看到正确的连续4通道数据和时钟)。

 

当连接 另一台显示器时  ,它不起作用 !

在  SN75DP139RGZ ( DDI 信号)的输入端、数据和时钟是连续的、但在  SN75DP139RGZ 的输出端  

( 输入到显示屏)数据和时钟就像在突发模式中一样(数据和时钟出现大约2秒的间隔、依此类推)。

 附加的2张图片显示一行(所有4对照片相同)

I2C 线路检测显示类型、正确分辨率(时钟频率)

 

–您能否提出故障的潜在原因?

 

此致。

Yehuda 和 Beny

++972546480364

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么显示分辨率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    显示器 XGA 1024x768有故障。 高清的 OK 标准显示屏。
    我们的问题是什么会导致 sn75dp139输出信号像突发和不连续信号一样工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们移除了每个对的100欧姆电阻器、现在信号要好得多、但仍然没有显示。 我们看到2秒的信号中断2秒。

    附加了一张图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yhuda

    我可以查看一下您的原理图吗?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们附加了源 ETC MKV 和目标接口 TDU84的原理图。

    ETC-MKV 是第2页至第31页的处理器单元 DDI 引脚、使用 TI SN75DP139电平转换器

    到多路复用器 U36、选择 HDMI J4连接器的 HDMI_Cxx 输出。

    TDU84是  第9页至第3页上的连接面板输入连接器 J1。

    U21位于 PD Txxx 引脚处、U8 第4页的引脚处于三态、将 DVI 信号转换为 LVDSxx 至 J6 (LCD)。

    请注意、有关组件的实验意味着未组装。

    如果您没有看到随附的 pdf 文件、我们将无法看到这些文件向我发送您的电子邮件、我将直接向您发送。

    如有任何疑问、请立即致电+972546480364

    Yehudae2e.ti.com/.../etc_2D00_mkv_2E00_.pdfe2e.ti.com/.../etc_2D00_mkv_2E00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tdu84_5F00_Displaypanel_2E00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yhuda

    感谢您提供原理图。 我看不到原理图有任何重要问题。

    在测量输出时、是否在连接器的输出端或 DP139的输出端进行测量?

    此显示器是否适用于任何其他来源?

    您还能检查 HPD_SNK、HPD_SRC 和 DDC_EN 并确保它们不会切换吗?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    随附的草图显示了我们的系统包括我们测量信号的点。

    我们还在器件的显示屏内部进行测试、以获取 DVI 并转换为 LCD 信号。

    我们测试了我们的基板、其中一些显示器最高可达全高清、而所有显示器均具有良好的画质。

    从另一侧开始、我们测试连接到某些台式机的显示器、它工作正常。

    我们的基板和显示器连接失败。

    我们检查了 HPD_SNK 和 DDC_EN --好的。

    操作系统读取显示详细信息并在显示属性上显示正确的参数。

    如需了解更多详细信息、请致电+972546480364  

    此致

    Yehuda

    e2e.ti.com/.../Visio_2D00_DVI-MK5-to-TDU84-Connection.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我们认为我们知道这个问题。
    我们连接了一个分离连接。 我们将 I2C 线路连接到标准显示屏、并将数据对连接到显示屏、这样我们就得到了图片。
    我们将使用更正后的数据对显示屏上的 EEPROM 进行重新编程、然后再次进行测试。 我将为您提供最新结果。
    周末愉快!
    Yehuda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我们更新了 EEPROM、显示屏按预期显示。 感谢您的支持。
    新年快乐

    Yehuda