This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:锁存时间

Guru**** 2766615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755367/dp83822i-latch-in-time

器件型号:DP83822I

大家好、

在数据表中、我们针对锁存时间声明了120ms 的典型值。 这是否意味着在此期间不允许硬件配置引脚切换?

我们是否具有最大值 时间的值?

我的客户不相信这120ms、因为他提到过、我们的 IO 输出引脚在复位后的 View µs 后进行切换。

此致

埃贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egon、

    120ms 看起来像是一个拼写错误。 我将检查并在周一前返回给您。

    此致、
    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aniruddha 您好、

    我的客户正在等待回答。

    此致

    OLAF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Egon、

    复位后的硬件配置通常在复位失效后的120ns 内进行。 此排印错误将在下一版数据表中修复。

    此致、
    Aniruddha