This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML:DS16F95QML 是否为冷备用?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS16F95QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757526/ds16f95qml-is-ds16f95qml-cold-sparing

器件型号:DS16F95QML

DS16F95QML 是冷备用吗? 感谢您提供的信息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:
    我将一些数据汇总在一起、并将能够在明天进行更新。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:
    此器件可冷稀疏。 绝对最大规格证实了这一点、因为电压输入不依赖于 VCC。
    需要注意的一点是、当 VCC 断电时、它应该具有低接地阻抗。 这将吸收由来自有源总线的泄漏电流累积的任何剩余电荷。
    如果 VCC 为高阻抗、它可能会在其上以及输出上积累电压电势。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水