This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:SN65DP141调整EQ

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/756833/sn65dp141-sn65dp141-eq

器件型号:SN65DP141
主题中讨论的其他器件: TDP142

尊敬的先生:

如何在  4K60HZ 444变速器中调整 SN65DP141的 EQ、客户希望增加变速器距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David

    我会推荐 TDP142。

    对于传输距离、预期的数据速率、RBR、HBR、HBR2或 HBR3是多少? 什么是 DP 源驱动摆幅和预加重功能?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生、我不确定客户的情况、因此请告诉我如何调整最大 EQ 音调。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David

    EQ 设置取决于系统数据速率、传输线路损耗、源驱动能力、然后我才能提出建议。

    谢谢
    David