This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:线缆兼容性问题上的 I2C 控制

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757455/tmds181-i2c-control-on-wire-compatibility-issues

器件型号:TMDS181

大家好、我对 I2C 控制有一些疑问。

将 TMDS181芯片更改为 I2C 控制后、HDMI OUT 与线缆的兼容性会在不更改寄存器的情况下恶化。

原始可用4K@60Hz 导线将具有花屏、闪屏、无信号问题(4K@60Hz 信号)。

调试发现、将0Bh 的4:3位位置更改为01、10和11都可以得到改进。

该寄存器的规格如下图所示。 TX_TERM_CTL 位置的参数是否实际调整了 TMDS181芯片内部输出的阻抗?

第9.2.3.1.2.2节中的描述是根据实际的 HDMI 版本写入相应的值? 无法自动匹配?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yisyuan

    对于 HDMI1.4、有两个选项:

    数据速率< 2Gbps ->无终端

    数据速率> 2Gbps (< 3.4Gbps)-> 150至300 Ω 差分终端

    对于 HDMI2.0、只有一个选项

    数据速率> 3.4Gbps -> 75至150 Ω 差分终端

    在引脚搭接模式下、当 TX_TERM_CTL 为 NC 时、会自动选择端接阻抗。 但是、当您切换到 I2C 模式时、您会失去自动终止选择功能、并且必须通过寄存器0x0Bh 位[4:3]手动设置终止。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    也就是说、不同的数据速率需要通过 I2C 更改181个芯片的不同差分端接? I2C 控制是否没有自适应选项?

    如下所示 、保留是什么意思?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yisyuan

    这是正确的、遗憾的是、在 I2C 模式下、TX_TERM 不会自动切换。

    保留仅用于 TI 内部测试模式。

    谢谢
    David