This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSU6111A:USB-UART 配置

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TSU6111A, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/756871/tsu6111a-usb-uart-configuration

器件型号:TSU6111A
主题中讨论的其他器件: TUSB3410

大家好、团队、

我的客户计划使用 TSU6111A。 您可以支持几个问题吗?

1.对于数据表第3页、VDD 被描述为 O。此错误吗?

2.客户希望仅使用 USB-UART、OTG 器件连接到 Micro USB。 是否可以为此应用使用自动切换模式? 他们是否应该使用手动模式配置开关? 如果可以使用自动切换模式、请告诉我如何使用自动切换模式。

3.它们不使用 DM_HOST/DP_HOST/BOOT/JIG。 您能告诉我推荐的引脚配置吗? 如果开关模式运行良好、它们也不使用 I2C、因此也请告知我们 SCL/SDA/INTB/VDDIO 引脚配置。

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不支持此器件、但如果他们仍在办公室、我们将找到合适的人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brian、

    请为其提供支持吗? 或者、他们是否应该使用该器件?

    此致、
    Satoshi Yone
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们可以使用 TUSB3410吗?