This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:BGA 扇出、焊盘上无过孔

Guru**** 2931900 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757809/sn65dsi83-bga-fanout-without-via-on-pad

器件型号:SN65DSI83

您好!

我想在焊盘上不带过孔的情况下对 SN65DSI83 BGA 芯片进行布线。 有什么建议吗?

我计划移除 BGA 封装中的 RSVD1焊盘、从而布置 DSI 信号焊盘"DA3P"。  

DA3P 信号将通过 RSVD1焊盘下方的阻焊层进行布线。

我只是担心屏蔽电阻。 您是否在这种扇出类型中看到任何问题?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ritesh、

    我们不知道屏蔽电阻是否足以成为良好的绝缘体、因为信号通常不会以这种方式布线。 这是一个更适合询问您的电路板制造商的问题。

    此致、
    I.K.