This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:用于连接 TMS320C6747和 FPGA 的 SCANSTA111接口

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SCANSTA111, TMS320C6747, SCANSTA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754586/tms320c6747-scansta111-interface-to-tms320c6747-and-fpga

器件型号:TMS320C6747
主题中讨论的其他部件:SCANSTA111SCANSTA101

尊敬的团队

我的一位客户希望使用 SCANSTA111建立连接 FPGA 和 C6747 DSP 的 JTAG 桥接器。 它们能够将代码加载到 FPGA、但不能加载到 DSP。 它们可以将映像与 JTAG 分别连接并加载到 DSP、但在使用 SCANSTA111时不能连接。 您能否评论一下如何使用 SCANSTA111桥接 FPGA 和 TMS320C6747来建立此桥接器?

此致

Yunus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yunus、

    我们将对此进行研究并返回给您。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunus、

    很抱歉耽误你的回答。  不幸的是,我不知道为什么这种做法失败了。  他们是否查看了产品文件夹(参考指南等)中的文档? 还有另一个有用的文档可能会有所帮助(请参阅随附的)。  标题为 SCANSTA101、但它也涵盖了 SCANSTA111/112。  但愿这对您有所帮助。

     

    此致、

    相位

    e2e.ti.com/.../5488.SCANSTA101_5F00_Design_5F00_Guide2010.pdf