This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:原理图审阅请求

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754681/tusb321ai-schematic-review-request

器件型号:TUSB321AI

是否有人可以查看原理图?

我使用了 TUSB321AI 并将其设置为 DRP 模式。 (3A)
我尝试为智能手机充电、但它的输出电流仅低于300mA。

验证电路后、我尝试查看页面。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在查看原理图、并将很快告知您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OUT1和 OUT2应在3A 时为低电平、而 R55应为900k
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    您是说 R55是 R65吗?
    我已将 R65更改为900K。
    但是、它仍然仅输出300mA 电流。

    (VBUS_DET 不仅在 UFP 中使用吗?)

    我移除了 FET1并直接连接了 VBUS 和 U33 OUT 引脚、但输出电流仍为300mA。

    我认为 CC 引脚控制不起作用。
    在 DRP 模式下运行 DFP 时、不会通过 CC 引脚通告它。

    因此、我认为器件(电话/UFP)没有拉足够的电流。

    您对此有什么意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否测量 CC 引脚上的电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何控制 Type-C 插座的 VBUS?  当 TUSB321A 配置为 DRP 并检测到 UFP 连接时、它将首先等待 VBUS_DET 取消置位(低电平)、然后再指示连接。  如果 VBUS 始终处于活动状态、这违反了 USB-C 标准、TUSB321A 绝不会通过将 ID 引脚置为低电平来指示连接。