This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:加电序列

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757410/tusb4041i-power-on-sequency

器件型号:TUSB4041I

嗨、大家好

我们的客户正在使用我们的 TUSB404I。 通过遵循我们的 EVM、我们发现有一个问题:请参阅下面的电源说明。

如上所述、我认为 VDD33在 VDD11之前通电、对吧? 此外、我检查了原理图。 GRSTz 引脚和 GND 之间只有一个1uF 电容器。

但是、我们的 TUSB4041I 数据表显示如下:

那么、实际上、我们如何控制上电序列呢?

谢谢

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VDD33应在 VDD11之前保持稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重要的要求是、在 GRSTz 变为高电平之前、两个电源轨都保持稳定大约3ms。 如果存在主动驱动的 GRSTz 信号、则电源定序无关紧要。 如果 GRSTz 由一个由一个外部电容器和一个内部上拉电阻器组成的无源电路生成、则 VDD33在 VDD 完成斜升之前斜升的问题是内部上拉电阻器被连接至 VDD33电源轨、并且 GRSTz 线路可能在 VDD 斜升完成前被拉至高电平。 在 EVM 设计中、VDD33和 VDD 几乎同时斜升、因此这不是问题。

    此致、
    JMMN