This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1:DS90UB929建议

Guru**** 2543040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757414/ds90ub929-q1-ds90ub929-suggestion

器件型号:DS90UB929-Q1

尊敬的先生:

我的客户有两个项目、将选择 FPD-Link 系列禁令。

HDMI   至 LVDS 显示1280x720和1024x600、初始接收:

DS90UB929 + DS90UB928、适用于1280x720

DS90UB929 + DS90UR908、适用于1024x600

请您发表您的评论。

谢谢!

Steven

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    您的第一个系统看起来是正确的、我建议您的第二个系统也使用929+928。 929与908不兼容。

    此致、
    Michael W.