This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:调整 PCIe 输出信号振幅

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752298/tusb7320-adjust-pcie-output-signal-amplitude

器件型号:TUSB7320

您好!

我知道 TUSB7320已经是 NRND 了、但让我询问一下、因为客户仍在考虑该器件。

客户在其测试板上执行 PCIe 合规性测试、然后 TUSB7320的 PCIe 输出无法满足合规性测试规格。 实际上、信号振幅超过+/- 0.6V、因此他们想知道 TUSB7320是否有任何寄存器可以调整 PCIe 输出信号的振幅。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看数据表中的表4
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回答。 我已经检查了数据表中的表4和表105、但我认为这适用于 USB3.0输出、而不适用于 PCIe 输出。 请再次检查并提供您的意见。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    你有更新吗?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我唯一发现更改 PCIe VOD 的地方。 您是否进行了测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回答。 让我改变这个问题。 EVM 上是否有 PCIe 输出的实际波形? 我想将其视为参考信息。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    我还有一个客户提出的类似问题。

    我假设 PCI 寄存器偏移"E4h"控制的是 USB 输出而不是 PCIe 输出、如下面的数据表中所述。

    Q1)。 当用户在 PCIe 合规性测试中失败时,可以考虑什么?

    Q2)。 您是否有任何隐藏寄存器来更改 PCIe 输出幅值?

    [ PCI 寄存器 E4h]的数据表说明

    此致、
    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、我们只测试 USB 合规性、无法访问 PCIe 端口、这就是为什么没有 PCIe 控制、他们的应用是什么?