This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:针对 HDMI2.0合规性测试的差分阻抗测量

Guru**** 2960040 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215, TMDS181, HD3SS215EVM, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752745/hd3ss215-differential-impedance-measurement-for-hdmi2-0-compliance-test

器件型号:HD3SS215
主题中讨论的其他器件: TMDS181、 TS3DV642

尊敬的先生:

我们的客户正在测试差分阻抗以获得 HDMI2.0认证。

其架构为输入 HDMI 连接器+ HD3SS215 + TMDS181。

如果它们仅测试 TMDS181EVM、则阻抗低于110欧姆(通过)。

但是、如果它们测试 HD3SS215EVM + TMDS181EVM、则阻抗将超过110欧姆(失败)。

您对此有什么建议或经验吗?

或者是否有任何其他开关可以满足 HDMI2.0输入阻抗规格?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试 TS3DV642
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    关于 TS3DV642、我在 TI 网站上搜索的似乎出现了阻抗问题"e2e.ti.com/.../687146
    TS3DV642有这个问题、我不知道问题是否已经解决。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Brian:
    HD3SS215的 Ron 为8 Ω、TS3DV642的 Ron 为6.5 Ω 和8.2 Ω。
    我认为 TS3DV642具有相同的现象。
    如何解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发送测试结果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于没有答复而关闭