This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA9637A:小型封装

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1167E, SN65C1168E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757398/ua9637a-small-package

器件型号:UA9637A
主题中讨论的其他器件:SN65C1167ESN65C1168E

客户正在寻找采用小型封装 VSSOP-8或其他 QFN 封装的线路驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    TI 产品系列中的线路驱动器或接收器是四路或双通道收发器。 遗憾的是 、它们不附带 VSSOP-8或 QFN。 您可能需要了解采用 VQFN 封装的 SN65C1168E/SN65C1167E (双通道收发器)。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao