This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:RS422和 RS485差异

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD75, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757477/sn65hvd75-rs422-and-rs485-difference

器件型号:SN65HVD75
主题中讨论的其他器件: THVD1450

尊敬的团队:

请帮助检查 SN65HVD75的设计是否可用于 RS-422接口。

BTW、RS-422和 RS-485有何区别?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    借助 RS-422、每个差分信号对都是单向的;对于全双工、您需要四条线路。
    当同一总线上有多个驱动程序时、您将拥有 RS-485。

    这看起来就像您复制了数据表的图26一样。 如果此电路位于电缆的一端、则缺少端接电阻(请参阅图20)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    有关 RS-485和 RS-422之间的比较、请参阅此应用手册。 在第23页、您可以找到一个汇总表(表4)。 这两个标准略有不同。 正如 Clemens 所指出的、RS-485 是 一个多驱动器系统、而 RS-422只允许一个驱动器。  另一个明显的区别是端接和 VOD。 RS-485在54 Ω 负载上需要1.5V 电压、而 RS-422需要2V 电压和100 Ω 电阻。 SN65HVD75 可在 某些条件下(Vcc>3.2V 和 Tj>0)满足此 RS-422标准(数据表第7.5节)。 即使器件未达到此规格、它仍应在 RS-422系统中工作。  话虽如此、如果您需要 具有更强大驱动能力的 RS-485、则可以查看新发布的 THVD1450。

    此致、

    Hao