This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:与 Broadcom 的 PEX8112相比、XIO2001的优势是什么?

Guru**** 2536330 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/756805/xio2001-what-is-xio2001-advantage-compared-to-pex8112-of-broadcom

器件型号:XIO2001

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 XIO2001用于他们的下一个产品。 但他们也在考虑使用 PEX8112 (Broadcom) 。

 PEX8112

 https://jp.broadcom.com/products/pcie-switches-bridges/pcie-bridges/pex8112

 尤其是他们想知道正向模式下的任何优势。

 那么、您能告诉我 XIO2001与 PEX8112相比有什么优势吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nakai San、

    我将对此进行研究并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    感谢你的答复。 我期待收到您的下一次回复。

    此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nakai San、

    由于两个器件都遵循 PCI Express 至 PCI 桥接器规范1.0、因此这些器件非常相似。 一些细微的区别在于 XIO2001支持一个支持多达6个外部 PCI 主控器的内部 PCI 仲裁器、外部 PCI 总线仲裁器选项和 PCI-Express CLKREQ 支持。 XIO2001还有非 BGA 封装选项。