This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:USB 全速转接驱动器

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB215, TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757514/tusb1044-usb-full-speed-redriver

器件型号:TUSB1044
主题中讨论的其他器件:TUSB215

大家好、团队、

我的客户希望使用 USB 全速模式通过10米长的电缆传输信号。 我们必须使用什么器件来重新驱动信号? 10米是否真实?

TUSB215将在全速模式下进行旁路、是否支持此应用的 isTUSB1044线路驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff

    TUSB1044仅是 USB3转接驱动器、遗憾的是、我们没有 USB 全速转接驱动器解决方案。 由于 USB 全速最大电缆长度为3m、因此您需要有源电缆或介于两者之间的 USB 集线器来驱动10m 电缆。

    谢谢
    David