This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9544A:正在寻找 I2C 的4至1 MUX

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/756866/tca9544a-looking-for-4-to-1-mux-of-i2c

器件型号:TCA9544A

大家好、

您能帮您推荐4:1 I2C 多路复用器解决方案吗?

BR、

Mark Chen

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我看到您连接了 TCA9544A、这是一款4通道 I2C 多路复用器。 此器件不工作是否有原因?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    请纠正我对这一点的理解、TCA9544A 应该是1至4通道 I2C 开关、该功能显示双向、我认为 TCA9544A 也可以支持4至1 I2C 通信、 但我不知道在4到1上工作时如何从输入4通道选择到输出1的通道?

    BR、
    Mark Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    从技术上讲、由于 I2C 是双向的、因此该器件可以按您想要的方式使用。 但是、具有1个器件的一侧仍需要在每次4个器件中的一个需要通信时发起通信。 主器件端是实现4个多路复用通道之一通信的终极方法。 因此、为了使其正常工作、必须启用从器件侧的 INT、然后主器件侧必须发送通信以启用通道、然后从器件通道可以进行通信。

    这有道理吗?

    此致、