This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0341:LMH0341能否将 SDI 信号转换为 LVDS 类型的输出信号?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757255/lmh0341-can-lmh0341-transform-sdi-signal-to-output-signal-of-lvds-type

器件型号:LMH0341

LMH0341能否将 SDI 信号转换为  LVDS 类型的输出信号?

谢谢!

如果 TI 有将 SDI 信号转换为 USB 输出信号的方案吗?  

如果 TI 有将 SDI 信号转换为 PCI-E 输出信号的方案吗?  

如果 TI 有将 SDI 信号转换为 MIPI 输出信号的方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LMH0341可实现模拟性能、而连接的 FPGA 可进行 SDI 视频嵌入和 DID 嵌入。

    使用相同的逻辑、FPGA IP 将从 SDI 转换为 USB 或其他视频帧格式。 在 TI、我们没有可执行您提到的转换的 ASIC。

    此致、Nasser