This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2551A:热阻

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755241/tusb2551a-thermal-resistance

器件型号:TUSB2551A

尊敬的先生。

我是 Marubun Corp.的 Yutaka Chiba

客户要求我们显示 TUSB2551ARG 的热阻数据、但数据表未显示热阻数据。

*热阻数据
1)结至环境热阻(R theata JA)
2)结至外壳(顶部)热阻(R theata JC 顶部)
3)结至电路板热阻(R theata JB)
4)结至顶部特征参数(φ JT)
5)结至电路板特征参数(φ JB)
6)结至外壳(底部)热阻(R theata JC bot)

您能帮助我们分享该器件的热阻数据吗?

提前感谢您的支持。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能需要几天的时间才能获得它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 47.5
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 56.4
    Result - Theta JB (标准数据表值) 22.7.
    结果- psi JT (标准数据表值) 1.8
    结果- psi JB (标准数据表值) 22.7
    Result - Theta JC、底部(标准数据表值) 6.7
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您的答复和友好的支持。
    这对我们非常有帮助。

    此致、
    Yutaka Chiba