This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30E:电流消耗

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/756948/ts3usb30e-current-consumption

器件型号:TS3USB30E

您好!  

您能否在 VCC=3.3V、Oe=3.3V 和 S=3.3V 时检查电流消耗?

数据表解释了当 VCC=4.3V、I_I/O = 0、开关打开/关闭时<0.1uA。 我能想到条件的电流小于1uA 吗?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它应小于0.1ua。 这是一个非常旧的器件、我们可能没有要检查的电路板。