This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:SSTXP 和 SSTXM 上的电容为100nF

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757085/tusb8020b-100-nf-capacitors-on-the-sstxp-and-sstxm

器件型号:TUSB8020B

SSTXP 和 SSTXM TI 上的100nF 电容器用于 EVM C0603X5R0J104M030BC。
此器件已停产。 它位于高速 USB 信号中。 您能否推荐更换件。
谢谢、Avinoam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以使用任何类似的0.1uF 电容器。 我们建议使用0201封装、以免影响布线。

    此致、
    JMMN