This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3210:TUSB3210的相似/等效替代产品

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757183/tusb3210-similar-equivalent-substitute-for-tusb3210

器件型号:TUSB3210

您好!

是否有一个类似于 TUS3210的器件提供 USB 转 GPIO 接口?

谢谢、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB3410似乎能够通过 USB 命令控制 GPIO、这是正确的。
    这是否也可以将数据从 I2C 传输到 USB?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB3410应该能够根据 USB 命令控制 GPIO、但我们没有可用的固件来启用此功能。

    此外、TUSB3410只能用作 I2C 主设备、而不能用作 I2C 从设备。

    此致、
    JMMN