This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LI:TUSB320L 无响应、重启将起作用。

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB320LI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738744/tusb320li-tusb320l-no-response-and-restart-will-work

器件型号:TUSB320LI
主题中讨论的其他器件:TUSB320LTUSB320

大家好、

我的客户使用 TUSB320L 作为 CC 端口控制。  现在他们有一个问题、就是 TUSB320L 无法像 USB 记忆棒那样确定端口连接。 如果复位 TUSB320L 并重新启动、它可以正常工作。  

请帮帮我。 可能的原因是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人会处理此问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以知道什么时候可以得到答案吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    有什么建议吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否检查非故障安全 I/O 是否是反向驱动器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    您能提供一些规格信息吗? 反向驱动器件的含义是什么?
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是说器件驱动回 TUSB320
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于故障安全 I/O、断电时、IO 没有输入/输出电流。 如果不进行失效防护、IO 可能会从外部灌电流或拉电流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Brian。 我将让客户检查它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    如何解决非故障安全 IO 故障转移回器件的问题? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    保持 EN_N 为高电平、直到电源稳定
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    EN_N 连接到 GND。 数据表显示、在 VDD 达到有效电压后、它必须至少保持低电平50ms。 为什么需要在电源稳定之前保持 EN_N 为高电平?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    客户尝试读取 TUSB320LI 寄存器、发现 CPU 无法与 TUSB320LI 通信、并且没有中断。 在其应用中、EN_N 连接到 GND、ADDR 上拉至 VDD、端口为 NC。
    这是第二次出现此问题,条件是插入模拟 Type-C 耳机听音乐,拨打电话,然后挂断,然后发出三个闹钟,最后一次发现耳机图标消失。

    您对此有什么想法吗? 哪种情况会影响 I2C 通信?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SCL/SDA 应该用4.7K 上拉、你能发送 schmatic 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否还可以从外部控制 EN_N 以避免后驱动问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    由于此项目已投入生产、因此无法将 EN_N 拉至高电平。 SDA/SDL 的工作频率为4.7K。 客户尝试读取寄存器、但失败。 我们可以通过软件解决此问题吗?  

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    这是客户原理图。 SDA 和 SCL 具有2k 上拉电阻器。 请就此提供帮助。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道、如果外部电流反向驱动器件、会产生什么影响? 是否会导致通信失败?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、当后驱动器发生时、我将使通信失败
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    TUSB320LI 也没有中断信号、原因是什么?

    在数据表中、EN_N 引脚直接连接 GND、该项目很快将成为 MP、客户无法更改硬件。 您是否有一些可以通过软件解决此问题的想法?

    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 I2C 进行复位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    何时复位 TUSB320LI? 加电后?客户在电话工作正常期间发现此问题。

    谢谢