This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1982:SD_LOCK 无锁定指示

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757164/lmh1982-no-lock-indication-of-sd_lock

器件型号:LMH1982
主题中讨论的其他器件:LMP7711

大家好、 我在 https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/542596/1981841?tisearch=e2e-sitesearch 上报告了奇怪的问题

是否有人解决了这个问题或它是否是一个错误? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在链接的另一个线程中尝试过这些建议、例如最大化 ICP1以补偿由于 VCXO 输入电阻和/或环路滤波器路径而产生的任何泄漏电流、或最大化 LOCK_CTRL 值以放宽锁相阈值?  VCXO 输入电阻足够低、可产生足够的泄漏电流、从而在 PLL1 PFD 输入端引入相位误差、您可能需要添加一个具有高输入阻抗的运算放大器(如 LMP7711)、以便在到的环路滤波器电压和 VCXO 输入之间进行缓冲。

    Alan