This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:TPS25810

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25810, TPS2561A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/734440/tps25810-tps25810

器件型号:TPS25810
主题中讨论的其他器件: TPS2561A

降级器、

我正在开发 USB Type-C 电池充电器、我想使用 TPS25810、但我需要了解 TPS25810是否符合 IEC62680-1-1标准

非常感谢

此致

Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    目前正在研究这一问题。 如果可用、将发布答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    查阅 IEC62680-1、可参考 USB 电池充电规范。 您的功率级别和所需的 VBUS 电压是多少? 如果您的解决方案最大15W (5V)、则应使用 TPS25810、而如果功率更高且输出电压不同、则应使用 TPS75740B。

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    是的、您就在您的右侧、我的解决方案是15W (5V/3A)。
    因此、据我了解、我可以将 TPS25810用于此应用(仅在 DCP 模式(专用充电端口)下用于 USB type C 的充电器)。

    我希望 TPS2561A 可用于其他类似的应用(15W) 、但专用于 USB A 类

    非常感谢您的反馈。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    对于5V/3A Type C 应用、是的、您应该使用 TPS25810。

    对于 USB2.0应用、有几个可以实现3A 的 USB 控制器、如下所示。 但是、我建议针对 TI 针对15W 的最新 Type A 建议启动新线程。
    www.ti.com/.../products.html

    此致、
    达尔文