This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25820:TPS258020:采购 PD 编译器件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/734182/tps25820-tps258020-sourcing-a-pd-compilant-device

器件型号:TPS25820

您好!

如果我们将 PD 编译器接收设备连接到 TPS258020、会发生什么情况? TPS258020是否会提供 CHG 配置所允许的最大电流? 还是 PD 器件提供非 PD 编译器源所允许的最小值?

此致、

Juanjo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Juan:

    当 TPS25820向接收器件通告其电流能力时、接收器件和源器件应协商流经 VBUS 的电流。 请注意、除非连接了兼容的接收器件、否则 TPS25820不会打开其导通 FET。

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、系统将要使用的电力输送编译系统是双角色端口。

    我¿可以完成当前的协商、我是对的

    此致、

    Juanjo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Juan:

    正确、当设置角色(灌电流/拉电流)时、协商电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Darwing、

    我们已使用原型进行设置。 但我们在 TPS258020行为方面遇到了一些问题。

    我们在 CC1线路中使用5.1KR 下拉电阻器进行测试。 在测试阶段、当器件通电时、灌电流信号变为低电平。

    一旦我们测试了每个信号并且一切正常、我们移除了5.1KR 电阻器、并根据多个 PD compiland 双角色系统测试原型、但原型不能提供功率(灌电流信号不会变为低电平)。

    您知道这里会出现什么问题吗?

    此致、

    Juanjo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Juanjo、

    锁定该线程、因为我们在这里讨论:
    e2e.ti.com/.../751037