This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:断电时高阻抗 SDA 和 SCL -数据表规格中在哪里指定了这一参数?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/756756/tca9509-high-impedance-sda-and-scl-when-powered-off---where-is-this-specified-in-the-data-sheet-specifications

器件型号:TCA9509
主题中讨论的其他器件:TCA9803

当 Vcca 和 Vccb 断电时、我特别需要一个 SDA 和 SCL 上具有高阻抗的器件。  数据表(SCPS225C - 2011年8月)的"特性"部分指示"断电高阻抗 I2C 总线引脚"。  但是、我在数据表中找不到一个参数说明了断电后、SDA 和 SCL 上会出现高阻抗的规格。  

我的应用是 SMBus、其中板载主处理器将断电(在 Vcca 电源轨上)、而编程工具将为 SMBus (Vccb 侧)的电路子部分加电、但我不想为该器件上的 Vccb 加电。  

我在编程时不为 Vccb 供电的原理是、当 SMBus 运行时(Vccb)、如果我通过编程器件使用的电源轨为 Vccb 供电、我的可用功率有限、 在正常运行条件下、我可能会从隔离式电源轨消耗过多的功率、而我可以为 Vccb 提供这些功率。

我认为该器件将满足我的需求、但我想在旋转一个非常昂贵的 FPGA 板时先确定该器件。  如果在 Vcca 和 Vccb 断电时无法使用编程工具对启用 SMBus 的电源管理器进行编程、则在不移除此电压转换器件的情况下、我将无法为电路板加电。

如果有另一个器件参数指定了我正在考虑的条件、请通知我。  我的需求很简单:400kHz 最大 Vcca = 1.8V、Vccb=3.3V、当 Vcca 和 Vccb 断电时、Vccb 侧的 SDA 和 SCL 必须为高阻抗。

此致、

保罗·伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第11节指出、它"包括一个上电电路、该电路在 VCCB 高于2.5V 且 VCCA 高于0.8V 之前使输出驱动器保持关闭状态。"

    TCA9803在空闲时使用更低的功耗。 (它的 B 侧有电流源、因此您可能需要切换 A/B。) 如果您的总线没有高电容、您可以使用另一个电流较低的 TCA980x。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了、我重新阅读了第11节并明白了这一点。 通电后、我将使用3.3V 电压轨... 它后面有10A,为设备供电时不会出现问题;)

    感谢您的快速回复。

    此致、
    保罗·伊斯天