This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1102E:TLK1102E

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111, DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752339/tlk1102e-tlk1102e

器件型号:TLK1102E
主题中讨论的其他器件: DS100BR111DS125BR111

你(们)好  

我们正在使用 TLK1102E、我们将查找更多详细信息:

  • 从 TLK1102E 到连接器的布线长度? 仅提供有关电缆长度的详细信息  
  • 寄存器设置是否有指南?
  • 是否有 IBIS 模型?

此致、

Avi Amitai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi、您好!

    您描述的图形类似于数据表首页上的图。  此图基于有源电缆设计、TLK1102E 放置在电缆组件桨叶上。  大容量电缆大约有1英寸的迹线、SFP+连接器有1英寸的迹线。

    我只能将数据表作为设置寄存器的指南。

    我没有此器件的模型。

    该器件有多种替代产品、支持 IBIS-AMI 建模并提供 EVM。

    DS125BR111和 DS100BR111

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我是 Eli、来自 OSR Enterprises 的 Avi 同事、

    感谢您的回答、

    实际上、对于输入带宽调整和组件的其他特性、存在一些具体的问题:

    我们的传输速率为10Gbps、我们可以看到最大输入带宽为11GHz。 根据该数字、它几乎无法通过传输信号的二次谐波(第一个 harminic 必须为5GHz)、它看起来不足以实现信号的正确重建。 我缺少什么吗? 请向我解释一下。  

    关于带宽的第二个问题:带宽有4位(16级)配置、但遗憾的是、数据表没有告诉我们每个频率级别的阶跃是什么。 它是否只是4.5至11GHz (11-4.5)/16 = 400MHz 之间的均匀阶跃? 是否有其他分配/步骤?

    有关偏移消除的其他问题:由于我们的输入信号是交流耦合的、是否有任何理由开启偏移消除? 何时建议关闭偏移消除?

    谢谢、

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eli、

    该均衡器专为数据的奈奎斯特频率下的峰值电压增益而设计。  超过均衡器中指定值的带宽不会有助于均衡传入信号。  这是所有线性均衡器的典型情况、 这些电路中的带宽和增益过大实际上会增加 波形内的噪声水平并降低性能。

    如果数据速率为10Gbps 或更高、我们建议使用最大带宽。  在较低的数据速率(如5Gbps)下、增加的噪声通常不那么重要、最大带宽默认设置效果良好。  根据设计、带宽设置的调整相对线性。

    我的某些应用受益于偏移消除(取决于输入信号)。  我们能够使用实验室发生器关闭输入偏移消除、但在实际系统和非理想驱动器中、保留输入偏移消除功能有一些好处。

    此致、

    Lee

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    您写道"均衡器专为  数据奈奎斯特频率下的峰值电压增益而设计"。 据我了解、数据的奈奎斯特频率必须至少包含信号的三次谐波、对于10Gbps 的信号、该频率为5x3=15GHz。 但是、当输入带宽滤波器仅为11GHz 时、它仅涵盖第1和第2谐波(第2谐波通常被忽略)。 不正确吗?

    谢谢、

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    PRBS 信号的奈奎斯特是数据的最大频率。  对于10Gbps 信号、奈奎斯特频率为10GHz、大多数用于 NRZ 信号传输的纯线性均衡器被构建为具有等于或刚刚超过该值的最大增益、以优化信号路径衰减信号的补偿。

    信号时序可以完全重建、而不会使带宽超出3次谐波。  如果您查看示波器、则较高的谐波非常重要。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    在本节课程的相关内容中、请参阅随附的示波器图片、其中示波器表示 TLK1102E 的输入信号(在我们的电路板中)和 TLK 的输出(也在我们的电路板中)。

    TLK 的输入在 TLK 输入引脚上测量、TLK 的输出在 QSFP 模块引脚上测量。

    您可以看到输入始终良好的眼图张开度、但无论配置如何、输出似乎都非常糟糕。

    在我们的电路板中、从 TLK 器件到 QSFP+模块的路径约为4英寸、所有走线在 P.S 上均为差分100R。每个信号(从 P.S 到 C.S)各有一个通路。

    请告知这种情况是如何发生的?

    我们应该配置什么来使输出更好?

    器件输入:

    输出、在 QSFP 上、BW=5:

    输出、在 QSFP 上、BW =满:

    输出、在 QSFP 上、 BW =满 eq = A Amp = 5:

    输出、在 QSFP 上、 BW = 5 eq = A Amp =满:

    请告知、

    Ron。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您显示所有数据。  考虑到输入信号的损耗相对较低、我将获取您现在拥有的最佳波形、并对输出应用一些去加重功能。  TLK 输出和 QSFP 接口之间的布线中可能存在4-5 dB 的损耗。

    此致、

    Lee