This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:使能线路不能#39;t 关闭驱动程序

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738867/sn65hvd234-enable-line-doesn-t-shut-down-driver

器件型号:SN65HVD234

你(们)好。

我对该部件上的 ENABLE 系列有一些问题。  

在 Rs 接地的情况下、设置使能线路似乎不会关闭驱动器。  

数据表上的图19

在 Vcc 处启用时、输出电压(VOH 和 VOL)似乎将驱动至低于0.4V (VOL)

我已经在使能线上的 Vcc 和 GND 上尝试过、它似乎没有改变输出(多芯片)、有什么想法? 我喜欢完全禁用以驱动器。

Rs 为低电平、D 为高电平(此输入是否重要?)、驱动器输出端仍有电压。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Billy、

    只要 EN 为高电平、您应该会看到器件正常工作。 也就是说、您应该看到 D 引脚上的切换会传递到不同的 CANH/CANL 输出、并通过 R 输出进行反射。 您看到的是这种情况、还是 R 输出始终为低电平? (设备在测试中是否正常工作?)

    为了让我清楚地了解这个问题、您能告诉我 CANH/CANL/R 引脚上 EN 和 D 输入引脚不同可能状态的电压吗?

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    那么、这里是状态(Rs=0V 两种情况):

    禁用:
    1) 1) D = 0.2V、R = 3.3V、EN = 0V、CANH = 3.3V、CANL = 3.3V
    1) 1) D = 3.3V、R = 3.3V、EN = 0V、CANH = 3.3V、CANL = 3.3V

    已启用:
    2) D = 0.2V、R = 0.0V、EN = 3.3V、CANH = 3.3V、CANL = 0.4V
    3) 3) D = 3.3V、R = 3.3V、EN = 3.3V、CANH = 2.2V、CANL = 2.2V

    这是正常行为吗? 我尝试关闭驱动器、使 CANH 和 CANL 都等于0V。

    比利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Billy、

    您报告的已启用案例电压正常。

    当器件被禁用时、CANH 和 CANL 线路被设置为高阻抗。 如果电路没有其他连接、在大多数情况下、我希望 CANH/CANL 上的测量电压接近0V。但是、如果有任何上拉电流源、它们可能看起来比禁用的驱动器"强"、从而导致高电压测量。

    您的电路是否与您在上面发布的图像(图19)相匹配、或者您在 CAN 总线上是否有任何其他组件? 您使用什么来测量电压? 此外、您能否判断3.3V 是由"驱动"还是由高阻抗偏置供电? (您应该能够通过在 CANH 或 CANL 上放置一个相对较高的下拉电阻(如10千欧)并观察测得的压降来确定这一点。)

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Billy、

    只需签入-您是否能够在解决此问题方面取得任何进展?

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    损坏了我的测试板。 在我继续之前等待新的一个。 感谢后续行动、我稍后将在这里发布更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Billy、

    只需重新入住。 您是否收到了新的测试板以继续测试? 如果是、您是否看到过相同的问题或是否已自行解决?

    此致、
    最大