This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65986:TPS65986、TPS65987、TPS65982和 TPS65983B 之间有何差异?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65983B, TIDA-01243, TPS65987D, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/756766/tps65986-what-is-the-difference-between-the-tps65986-tps65987-tps65982-and-the-tps65983b

器件型号:TPS65986

在搜索 TI 网页时、TPS65986网页显示该器件为 NRND、并将 TPS65987作为替代产品。 嗯、除了封装完全不同(BGA 与 QFN)外、这一切都很好。 我还检查了两者之间的 TRM -它们之间似乎存在显著差异。

在尝试使用相同的 BGA 封装时-我注意到 TPS65982和 TPS65983B 具有与'86相同的96焊球 BGA 封装、并且引脚彼此兼容、并且... 82年的 TRM 与86年的 TRM 相同(TI 网站上没有可用于'83B 的 TRM)、而'86引脚是'82和'83B 的一个子集。 ('82和'83B 的某些功能在'86中缺失-这是正常的、而不是相反)。 例如、'82和'83B 上有第二个 I2C 端口。

问题:您能否概述这些 IC 之间的差异? (我有引脚分配差异-我想知道寄存器设置差异/TRM 差异和功能差异。  是否有更新的 TIDA-01243使用 TPS65982或 TPS65983B 代替'86?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    TPS65983B 仅可与 Intel Thunderbolt 参考设计配合使用、并且受限于满足这些设计的要求。

    TPS65987D 的一个重要区别是、与 VBUS 的5V、3A 开关相比、它支持两个连接到 VBUS 的5V 至20V、5A 双向开关
    和一个5V 至20V、3A 双向开关。

    TPS65987D 具有3个 I2C 端口、支持本机 I2C 主模式和从模式。 TPS65982有3个 I2C 端口、仅支持端口3上的固件仿真主模式。

    TPS65987D 和 TPS65982都支持外部电源路径 PP_EXT。 TPS65986没有。

    请注意、TPS65982和 TPS65986共享通用的固件应用程序自定义工具。

    TPS65987D 增加了对 PD3.0的支持。

    另请注意、TPS65982和 TPS65986之间的引脚分配有一些差异、因为 TPS65986缺少 TPS65982的某些功能。

    TIDA-01243没有更新可替代 TPS65986。

    我将提供与您的问题相关的文档链接:《主机接口参考和固件用户指南》。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Scott

    《TPS65981、TPS65982和 TPS65986主机接口技术参考手册》
    www.ti.com/.../slvuan1

    《TPS65981、TPS65982和 TPS65986固件用户指南》
    www.ti.com/.../slvuah7

    TPS6598x 应用自定义工具用户指南(修订版 A)
    www.ti.com/.../slvuar8