This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181加电时序

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/756495/tmds181-tmds181-power-on-timing-sequence

器件型号:TMDS181

您好 TI

我将查看  第6.9节"上电和运行时序要求"。

在这里、它显示 Vdd/Vcc (1.2V)必须在 Vcc/Vdd (3.3V)之后首先启用、Vdd/Vcc (1.2V)必须在 Vcc/Vdd (3.3V)之后在200us 之后稳定。

现在、看看  TMDS181评估模块。 其中有一个参考原理图。 图11显示了 VDD_1P1V 和 VCC_3P3V。 现在看一下图16。 VDD_1P1V 由与 VCC_3P3V 相同的 Board_3P3V 生成。

这意味 着先启用 Vcc/Vdd (3.3V)、然后启用 Vdd/Vcc (1.1V)、这与 TMDS181数据表中所述的情况相反。 评估模块中的基准与 TMDS181数据表中的电源时序序列相矛盾。

问题:

1.建议使用哪种电源时序? 请您澄清一下。

违反时序(作为评估模块)、副作用是什么。

BR

伊姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊姆

    VCC 和 VDD 之间的序列无关紧要、这就是为什么第6.9节显示了 VCC/VDD (VCC 或 VDD)和 VDD/VCC (VDD 或 VCC)。 只要 OE 在 VCC/VDD 之后升高、TMDS181就会正常工作。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 结束问题。