This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65176B:SN65176B 输入阻抗

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/756666/sn65176b-sn65176b-input-impedance

器件型号:SN65176B

大家好、

客户对 SN65176B 数据表的图19有疑问

1. A/B 端口之间是否有16.8k 欧姆的电阻器?

 
2.从数据表可以看出、最小输入电阻为12K 欧姆。 但从客户的测试来看、A/B 和 GND 之间的阻抗是无穷大的。 那么、如何测量输入阻抗呢? 它越高越好?

谢谢你。

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    不可以、每个输入(A 和 B)上都存在16.8k Ω 电阻、并且在外部引脚和内部电路的其余部分之间串联。 该电阻与图中所示的两个960 Ω 上拉/下拉电阻串联、可提供16.8k Ω+(960 Ω|| 960 Ω)= 17.28k Ω 的标称输入阻抗。

    不过、请注意、上拉/下拉电阻与晶体管串联。 这些路径仅在 IC 通电时导通、因此、如果您尝试在器件未通电的情况下测量输入阻抗、您将测量更高的值。 (在通电状态下测量输入阻抗也可能很棘手、因为 IC 使用的有功电压偏置可能会干扰万用表的电阻测量。 另一种测量方法是测量 A 或 B 处于开路状态时的电压、然后通过已知电阻向引脚施加已知电压、并确定流入引脚的电流。)

    是的、正确的是、通常较高的输入阻抗会更好。 较低的输入阻抗意味着驱动器需要提供更多电流、以应对进入每个接收器的额外泄漏电流。

    如果这不清楚或您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回复。 这一点很清楚。

    此致、

    Marc