This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E1B04:SPI 通信线路 ESD 保护器件

Guru**** 2927130 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E1B04, ESD351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/756846/tpd1e1b04-spi-communication-line-esd-protection-device

器件型号:TPD1E1B04
主题中讨论的其他器件: ESD351

你好

我的客户正在考虑将 ESD 保护器件用于 SPI 通信线路。

他们使用 TI 的 TVS 二极管 TPD1E1B04以一种方式对其进行测试。

除了上述 TVS 二极管、是否有任何为 SPI 线路 ESD 保护而开发的新技术产品?

我客户的 ESD 规格是 Contact +-27kv、Air 10kv。
请检查它。
谢谢!!
此致
Anthony 先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您还可以使用具有30kV 和更低钳位电压的 ESD351