This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3223E:电荷泵电容器

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TRSF3223E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/756522/trsf3223e-charge-pump-capacitor

器件型号:TRSF3223E

您好!

我们的客户使用 TRSF3223E。

建议电荷泵电容器的值为 C1:0.047uF、C2-C4:0.33uF。

由于电容器部件的供电不良、它们希望更改该值。

是否可以将 C2-C4的值用作0.22uF?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki、

    有关 CAP 值的影响、请参阅此博客。 我假设电源为5V。 请注意、此处电容器(C1/C3和 C2/C4)的比率很重要。 可以将 C2和 C4保持为0.22uF。 如果要为 C3应用0.22uF 电容、请选择 C1的值0.031uF 或更小。 BTW、请使用电压率10V 或16V。 请告诉我、这对您是否有意义。  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    感谢你的答复。
    我建议客户使用0.031uF (0.033uF?) 电容器。
    我想参阅博客。 但您向我发送了错误的链接。
    您可以向我发送正确的链接吗?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naoki、

    是的、33nF 应该正常。 很抱歉、链接断开。 我已经更新了。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    我有博客。

    谢谢、
    Naoki