This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:辐射发射

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/756575/dp83822i-radiated-emissions

器件型号:DP83822I

你(们)好

我们在使用 DP83822的产品通过辐射发射测试时遇到问题。

问题频率为125MHz (250、375、500。 也可见、但低于限值)。 在 LAN 电缆上放置铁氧体夹可降低3-4dB 的辐射、使用屏蔽 LAN 电缆几乎可以完全消除辐射。 但是、我们不想强迫客户使用屏蔽电缆。

我知道这不是一个异常的问题、可能可以通过 PHY 和变压器之间的滤波器来解决。 一个示例是 Wurth 的 HPLE 系列 Mag 插孔。 TI 是否对其他滤波有任何建议? R-C 滤波器、共模扼流圈?

是否在评估板上进行过任何排放测试?

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    在 PHY 端使用具有共模扼流圈的变压器、将提高 EMI 性能。

    请点击以下链接、了解采用 DP83822且符合 EMI/EMC 标准的参考设计: www.ti.com/.../TIDA-00928

    本文档还提供了 EMI/EMC 测试结果。

    此致、

    Hung Nguyen