This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:使用相同的 SMBus

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/756458/ds80pci810-use-same-smbus

器件型号:DS80PCI810

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

如标题所示、我们的系统使用四个810、所有这些器件都使用相同的 SMBus。

那么、我们的设计有任何风险吗?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    按如下所示更新我们的原理图、您能帮您再次确认吗?

    e2e.ti.com/.../DS80PCI810.pdf

    顺便说一下、功耗为70mW * 8通道= 560mW

    我是对的吗?

    如果我们的 VCC 为3.3V、我们需要为此驱动器提供多少电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lin:

    每个 SDA 或 SCL 的负载电容小于5pF。 最大负载电容为400pF。 因此、这意味着此接口上可以有4个以上的器件。 因此、在该 SMBus 接口上使用四个器件不会出现问题。

    此外、560mW 的功耗是合理的。 最坏情况下的功耗约为950mW。

    此致、Nasser