This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:RMII 主模式下的 DP83640

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/756691/dp83640-dp83640-in-rmii-master-mode

器件型号:DP83640

大家好、

我们正在客户 端渗透 DP83640、原理图中有一个问题需要确认、对于 RMII 主模式、RX_DV 信号是否必须连接到 MAC 或不能连接?

非常感谢您的建议!

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    在 RMII 主控模式中、RX_DV 不需要连接到 MAC。

    请参阅此应用手册、了解 DP83640特有的 RMII 主模式: www.ti.com/.../snla101a.pdf

    此致、

    Hung Nguyen