This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:INQUIRE TUSB3410驱动程序可以在 MAC OS 10.13上工作、也可以在 MAC OS 10.13上工作

Guru**** 2530330 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741869/tusb3410-inquire-tusb3410-driver-can-works-on-mac-os-10-13-or-not

器件型号:TUSB3410

您好、先生、

我可以帮您确认 TUSB3410驱动程序是否可以在 MAC OS 10.13上工作?

请参阅以下我们已经尝试过的驱动程序, minicom 只是无法连接到该 TI 驱动程序端口。

谢谢你。

此致  

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    分配给 Nich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edward:

    我可以帮助您解决这个问题、请给我一些时间在实验中进行设置。 我将尽快向您更新结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nich、

    感谢你的善意帮助。

    请在获得结果后通知我。

    此致、

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edward:

    我安装了装有10.3操作系统的 Mac。 我使用 TUSB3410 UART EVM 来解决此问题。 我已经在 Mac 上安装了驱动程序、并将在明天继续调试。 在安装虚拟 COM 端口驱动程序时、您是否确认遵循了以下步骤:

    1) 1)将 TIVCPSerial.kext 扩展复制到/System/Library/Extensions 文件夹中

    CD 构建/
    sudo cp -R TIVCPSerial.kext /System/Library/Extensions
    sudo 轻触/System/Library/Extensions

    2) 2)将 kext owner 设置为 root -它是 kext 系统规范-如果没有它、kext 就无法被系统识别

    sudo chown -R root:wheel /System/Library/Extensions/TIVCPSerial.kext

    3) 3)将 kext 权限设置为755 -这是 kext 系统规范-如果没有它、kext 就无法被系统识别

    sudo chmod -R 755 /System/Library/Extensions/TIVCPSerial.kext

    4)重新启动计算机
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够使用两个 TUSB3410 UART EVM 通过串行端口仿真器从 Windows 向 MacOS 机器发送消息、而不会出现任何问题。 确认您遵循了上述说明后、能否提供有关您的设置的更多信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nich、

    感谢你的善意帮助。

    我是否知道 您使用的 OSX 版本?

    我的客户使用 了10.12.6、驾驶员看起来还可以、但如果使用 10.13.6、就会看到 NOK。

    此外、我们已经按照您列出的步骤进行了操作。

    请向我们分享您的意见。

    谢谢你。

    陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    爱德华

    我使用的是 OS 10.13.2。 我将看到我是否可以安装 OS 10.13.6的笔记本电脑。 同时、您能否在终端窗口中向我发送以下命令打印的信息:

    LS -l /System/Library/Extensions/TIVCPSerial.kext

    此外、请向我提供有关您的系统的更多信息。

    什么是运行 minicom 软件、Mac?
    Mac 尝试与什么通信? 它是如何连接的?




    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Edward、这是否仍然是一个问题? 如果是,请提供所要求的信息。



    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nich、

    仍在等待客户反馈、但我是否知道您是否已经尝试 了 MAC OS 10.13?

    谢谢你。

    陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有。  Mac 目前正用于支持其他客户、不清楚这是否仍然是问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    19天内无客户回复。 标记为已解决。