This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988

Guru**** 2549920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TUSB1064, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/756722/tps65988-tps65988

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: TUSB1064TPS65987D

尊敬的 TI Sirs

TPS65988元件具有双 PD 控制器。

我想知道是否可以 使用单个 TPS65988组件 DisplayPort 交替模式灌电流(TUSB1064)和拉电流(TUSB1046)接口同时运行、 或者两 个交替模式接口是否都有自己的独立 PD 控制器(如 TPS65987D 和交替模式转接驱动器/重定时器)?

此致 Pekka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pekka:

    是的、TPS65988可以在每个端口上独立进入不同的 DisplayPort 模式。 因此、可以将一个端口配置为与 TUSB1046配合使用、而将另一个端口配置为与 TUSB1064配合使用。 您可以使用 GPIO 控制 TUSB 多路复用器、也可以使用 TPS65988上的 I2C 主接口。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric