This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:SGMII 延迟

Guru**** 2768865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741072/dp83867cs-sgmii-latency

器件型号:DP83867CS

我从 DP83867ERGZ PHY 的数据表中注意到,它在“特性”中声称“超低延迟 TX < 90ns,RX < 290ns”。 它还提供88ns 的标称 RGMII 至 MDI 延迟和288ns 的标称 MDI 至 RGMII 延迟(大概是特性报价中提供的数字的来源)。 但是、我们通过 SGMII 而不是 RGMII 来使用该器件。 我在数据表中看不到任何讨论 SGMII 延迟的内容。

是否可以提供有关 SGMII 到 MDI Tx 延迟和 MDI 到 SGMII Rx 延迟的详细信息?

谢谢、
Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它们不是用于解码 SGMII 接口上的数据并分别测量 Tx 和 Rx 路径延迟的标准工具。 最好的方法是在 SGMII 上使用环回并测量完整路径(TX+RX)的延迟。

    延迟对您的应用程序是否至关重要? 您有什么预算?

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    从我正在努力验证一些硬件要求的角度来看、延迟至关重要、因为这些硬件要求针对我们使用该器件的具体最大发送和接收延迟。 虽然确实可以查看回送 TX+RX 时序来显示硬件是否满足要求、但我想首先查看这里。

    从相关论坛项目中可以看出、TI 正在进行一些分析/测试、这些分析/测试将与原始海报离线共享。 该数据是否也可以与我共享(脱机正常)?

    此致、
    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然。 请分享您的电子邮件 ID、我将能够提供一些估计值。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、谢谢。 一段时间后、我选择了+Connect 向您发送朋友请求、以便您可以通过电子邮件向我发送。 您是否提出了其他联系方式?

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    已接受邀请。 关闭此主题。

    此致、
    GET