This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32:AM26LV32I - RS-485

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC173A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755989/am26lv32-am26lv32i---rs-485

器件型号:AM26LV32

您好!

我正在寻找一款具有低 THL/TLH <~20ns 的四路 RS-485接收器。

我找到了 AM26LV32I。 站点中不同位置提及的参数之间存在冲突。

1.此组件是否可用? (结尾为"I")。

该组件是否完全兼容 RS-485通信标准?多站使用(从一个发送器到 X 个接收器)需要什么端接?

2.在单个通道上连接的接收器数量是多少? (一个地方显示32、另10个、数据表中未提及)。

 3.是否 首选 SN65LBC173A? (虽然看起来更旧、并且仅采用 SOIC 封装)。

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    是的、此组件可用。 我正在查看您的其他技术问题、并计划明天(星期一)再次与您联系。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、

    我已经仔细检查了规格、看起来 AM26LV32I 可以满足 RS-485的大多数要求、但可能会在支持的共模电压范围内受到限制。 RS-485标准规定工作电压范围为-7V 至+12V、但 AM26LV32I 将总线电压限制为-4V (最小值)/+8V (最大值)。

    接收器的最大数量受信号完整性问题(主要取决于电缆和特定于应用)以及每个接收器在总线上的负载(取决于器件)的限制。 RS-485驱动器的额定负载通常为54欧姆、相当于两个端接电阻以及最多32个"单位负载"的并联组合(代表接收器)。 您可以在此处阅读有关 RS-485单元负载的更多信息 :e2e.ti.com/.../rs-485-basics-how-to-calculate-unit-loads-and-the-maximum-number-of-nodes-on-your-network。 AM26LV32I 器件的最小输入电阻为7千欧、因此可视为相当于~1.7单位负载。 这意味着标准 RS-485驱动器可以支持其中的18个。 当然、使用更强大的驱动器(即更高的输出电压规格或用于更高负载的等效输出电压)时、可以支持更多节点。 使用单端接而不是双端接也可以支持更多节点。 在这种情况下、并行接收器的总数可高达71个、但不超过标准要求。

    终止方案的选择将在整个系统级别确定、不受所用接收器的限制。 一般经验法则是、双端接对多点总线(即每个节点都可以发送或接收)有利、因为信令是双向的、可以从任何节点发出。 对于多分支/"广播"应用、单端接(放置在最远的接收器上)通常是可以的。 (这是 RS-422的标准系统配置。 如需更多信息、您可能会发现此应用手册对 您有所帮助:www.ti.com/.../slla070d.pdf。)

    'LBC173A 器件不一定优于 AM26LV32I。 假设两个器件都可用、您可以根据需要使用任何一个器件的规格。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的详细回答。

    1.我不确定我理解的是正确的计算。

    如果我使用单个120欧姆端接、我得到:

    (7K/N)||(120/2)=54 => N=142

    [由于100ohm Zo (传输线)=> N=119]、我使用的是100ohm 终端

    2、不管怎么说已经足够了、 总线上只需要12-16个接收器。

    另一个问题、 如果我不是很困惑、 那就是您提到的-4V 至+8V 实际上是 −0.3V 至5.5V (共模范围)-根据我查看的数据表(www.ti.com/.../am26lv32.pdf)。 这是否足以将该器件视为 RS-485兼容器件?

    谢谢!

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、

    关于共模范围的要点-最好遵循建议运行条件部分中给出的限制。 我之前给出的范围是绝对最大范围、器件将在该范围内运行(不会损坏)、但可能不符合所有规格。 我要说的是、这种有限的范围意味着该解决方案不完全符合 RS-485标准、但只要共模范围保持在这些范围内、就可以与 RS-485兼容。 (实际上、这限制了网络上不同节点之间可以容忍的接地漂移量。)

    我仔细检查了计算结果。 看起来、如果 N = 142、则(7k/N)||(120/2)会产生27欧姆而不是54欧姆。 如果我在这里遗漏了一些显而易见的东西、请告诉我(这当然是可能的)。 无论如何、如果您使用的是单端接电阻、则在计算中不需要将其除以2。 因此、在您的示例中、您可以使用公式(7k/N)||(100)= 54并求解 N

    此致、
    最大