This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:数据速率高达128kBaud 时的空载电源电流

Guru**** 2383560 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/753348/sn65hvd72-no-load-supply-current-at-up-to-128kbaud-datarate

器件型号:SN65HVD72
主题中讨论的其他器件:THVD1410

我正在研究 将该组件用于低功耗传感器接口。 计划中没有终端电阻器(即短桩长度)。 我指的是数据表的图6。 遗憾的是、对于空载情况、没有"电源电流与信号速率"图。 例如、竞争对手的产品显示这是图27中的 Renesas ISL32603。 您能否为空载情况提供类似的数据? 或者、 是否有用于计算此值的公式(例如静态功率+ CPD * Vcc^2 * fsw)。

谢谢、此致、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    您可以参阅此 博客 了解如何估算功耗。 BTW、我认为您的公式是正确的。

     您的应用的电容负载是多少?  它是否接近 ISL32603的数据表中的50pF?  如果估算 值不够、 请 告诉我这些信息、 我可以在典型的测试条件(室温、Vcc=3.3V)下为您进行一些测量。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回复! 我仔细阅读 您的(非常有帮助!) 并与 数据表的图6进行了一些比较。

    这样、我得出的结论是  、在50pF 负载下、随数据速率增加的电源电流到目前为止必须由博客中未涵盖的组件(如 跨导)所主导。

    下面是我计算出的值:

    iccic = 0.75mA (数据表中的典型规格)

    + IDC_noload = 0mA (因为无负载)

    + IAC =几 uA (对于低数据速率和小 C 负载、可忽略不计)

    Itotal_n负载 = 0.75mA (无负载情况)

    然后、为了与图6进行比较、我添加了54 Ω 负载的负载电流:

    IDC_54Ohmload = 2V/54 Ω= 37mA

    Itotal_54Ohmload = 37.75mA (54欧姆 负载情况)、几乎与数据速率无关(假设 C 负载和数据速率较低)

    相反、图6显示了随数据速率增加电源电流的斜率、这不能由电容负载解释。 遗憾的是、对于我的应用(无负载)、我担心数据速率上的斜率相同(当然没有54欧姆负载电流)。 因此、只有数据速率下的空载图才能帮助澄清这一点。

    因此、我想请您提供您为以下用例提供的一些数据:

    VCC = 3.3V、室温、无电阻负载、 无电容负载(或50pF、如果需要、 这应该会产生很小的差异)、数据速率为9.6k、38.4k、115.2k 和250k 位/秒。

    我可以从中绘制斜率。

    我的另一篇关于 THVD1410的文章中也有同样的问题和请求。

    另一个问题是:如果这些器件不满足我的低功耗要求、TI 是否有 用于低功耗差动接口的替代器件? 这些不一定是 RS485。

    谢谢、此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stefan、

    您的计算对我来说是正确的。 非线性曲线是由 IC 的一些非理想行为造成的。 我将在几天内获取数据并将其发布。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据速率(kbps) ICC (mA)
    0 0.256
    9.6. 0.27.
    38.4. 0.307.
    115.2. 0.403
    250 0.57.

    Stefan、

    请查找基准数据。 测试条件为 Vcc=3.3V、室温、DE=H、REB=H、无负载。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的测量! 我觉得电源电流非常低、这是我从数据表中无法预料到的。 因此、这种方法非常有用、是的、该器件将满足我的低功耗要求。 但是、我注意到您已为测量剥离接收器。 我是否可以询问您-如果您还没有-使用相同的参数重复相同的测量、但启用接收器? 这可以确保接收器的功耗不会受到隐藏的影响(尽管我的应用可能会禁用接收器一段时间)。 然后、我将订购两个评估板、并使用我的通信协议进行基准测试。

    谢谢、此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    这是启用 RX 的数据(REB=L)。

    数据速率(kbps) ICC (mA)
    0 0.69
    9.6. 0.66
    38.4. 0.7.
    115.2. 0.8.
    250 0.99

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hao、这回答了我的问题。 这看起来不错、所以我会订购评估板。 已向您的销售代表申请报价。

    再次感谢 Stefan