This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:您能告诉我 TPS65982具有空 SPI 闪存的功能吗?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/756424/tps65982-could-you-tell-me-the-function-of-tps65982-with-an-empty-spi-flash

器件型号:TPS65982

大家好、

您能告诉我具有空 SPI 闪存的 TPS65982的功能吗?
在 这种情况下、我是否应该认为 TPS65982根本不工作?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 TPS65982找不到 SPI 闪存、它将卡在引导模式下。 它将不起作用。

    如果此答案是您的问题、请单击"这可以解决我的问题"、

    谢谢、
    Rahul